主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOST
工具/软件:
大家好:
对于1843年遇到的一个奇怪问题、我希望有任何建议或提示。 目前、我正在使用 mmWaveICBoost 来调试我的代码、大部分代码都是根据开箱即用演示进行调整的。 当我在 CCS 中进行调试并连接到 XDS110调试探针时、我的数据处理链或通过 UART 写入 TLV 似乎没有问题(我有一个单独的脚本来处理和存储 TLV、我可以确认接收到来自传感器的检测数据、并且可以通过 PuTTY 验证我是否正在数据端口上输出数据)。 但是、当我将从与我在 CCS 中调试的代码相同的源编译的二进制文件刷写到芯片时、似乎不再有任何 TLV 通过 UART 写出。 我怀疑问题在于 DSS、因为 CLI 在 MSS 上仍然打开、并且可以交互、包括我添加的一些新 CLI 操作。
据我所知、编译代码在调试时没有理由运行良好、而在刷写和部署时操作失败。 我在使用内存时碰到了墙上、但我不能想到会出现此问题的其他原因。 我也想不出一个好的方法来调试这个问题。 我目前正在使用毫米波 SDK v3.06.01、可根据需要发布更多信息。
任何帮助或建议都将非常感谢!
谢谢、
Oumar