This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4001DNPQ1EVM:CAN 't 打开 GUI

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1500186/opt4001dnpq1evm-can-t-open-gui

器件型号:OPT4001DNPQ1EVM

工具/软件:

您好的团队、

客户无法使用此屏幕截图打开4001 GUI。  

客户方面发生了什么类型的问题?

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    客户能否发送日志框中显示的第一个错误的屏幕截图? 只需让它们向上滚动、直至看到错误消息。  

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    好的、我要问他们。

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    过去观察到的潜在问题是断言错误和索引错误。

    如果客户遇到断言错误、请参阅以下文章:

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1460211/opt4001dnpq1evm-the-gui-error

    如果客户遇到索引错误、请让他们断开 EVM 以外的所有其他 USB 设备、然后退出所有程序、然后重试。 这通常是因为其他一些程序/器件正在锁定该 USB 端口。

    作为此索引错误的附加解决方案、客户可以尝试切换到另一个 COM 端口、方法是转到设备管理器>端口>右键单击端口>属性>高级>分配新 COM 端口:

    请告诉我客户是否遇到这些问题、以及这些解决方案是否适用于他们。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    如前所述、Log 显示这是断言错误。  

    您发送给我的链接是关于 IndexError...该链接是否仍能帮助他们解决? 还是有其他解决方案?

    此致、

    Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    您能否尝试在 mEVMSelector.py 中对以下行进行注释?

                   断言 z[2] ='%02d'%storeSize  
                  R  = [sendCheck (ser、 'FLSR')[0][2]  for I  in  range (storeSize)]
                  sendCheck (ser、 'FLS!R')
                  S  = ".join ([decodeHwrz (st) 、如果 i !=  1 、则为 else st[26]
                         对于 i、st  in  enumerate(r)])
                  globals.log ("检测到设备:" + s)
                   置位 s   ="OPT4001DNP-Q1EVM"
    这应该是85-91行。
    然后、客户应保存更改并重新启动 GUI
    谢谢、
    Daniel