This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:有关消息0xD1中 CAN 消息0xD4和对象关联的阐释(具有 MRR 应用的 AWR1843AOP)

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1497968/awr1843aop-clarification-on-can-message-0xd4-and-object-association-in-message-0xd1-awr1843aop-with-mrr-application

器件型号:AWR1843AOP

工具/软件:

TI 团队大家好、

我目前正在使用 AWR1843AOP 使用了 MRR (中距离雷达)应用 、并分析通过 CAN 接口发送的雷达数据包数据。

我找到了具有以下 ID 的 CAN 消息格式的文档: 0xC1、0xB1、0xD1、0xD2和0xD3 ,这是非常有帮助的。

但是、我无法找到有关的详细信息 ID 为0xD4的 CAN 消息 、我认为这与之相关 泊车辅助 数据。

  • 请提供说明的文档或详细信息 字节结构和数据格式 是什么?
  • 我也注意到了这一点 消息0xD4不连续发送 。 请您澄清一下 在什么情况下会触发此消息

此外、我还有一个关于的问题 0xD1消息(毫米波演示检测到的点)
此消息中报告的检测点是否表示 来自多个不同对象的单个点 或可能有多个点属于 相同的对象

期待您的支持和澄清。

此致、
Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、开发此代码的团队无法再获得支持。  

    因此、我们需要查看代码来回答您的一些问题

    • 请提供说明的文档或详细信息  字节结构和数据格式  是什么?
    • 我也注意到了这一点  消息0xD4不连续发送 。 请您澄清一下  在什么情况下会触发此消息

    创建发送的数据包的函数在 dss_main.c 中定义" mrr_dss_SendProcessOutputToMSS ()"

    泊车辅助的消息类型为 MMWDEMO_OUTPUT_MSG_PARKING_Assist

    您可以观看此视频、了解其工作原理。 我认为自由空间网格(粉色)是使用泊车辅助信息构建的。 您的回答是正确的。此信息可能不会每一帧发送。

    短距离雷达演示:物体聚类和跟踪

    此外、我还有一个关于的问题  0xD1消息(毫米波演示检测到的点)
    此消息中报告的检测点是否表示  来自多个不同对象的单个点 或可能有多个点属于  相同的对象

    雷达没有物体的概念。 检测到的点是在一帧中接收到的所有反射。 它们不是来自同一个物体、因为雷达不知道物体的含义。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    我注意到了这个消息 0xD4 (MMWDEMO_OUTPUT_MSG_PARACK_Assist) 包含与相关的信息obj->parkingAssistBins

    您能否说明中包含哪种与对象相关的信息parkingAssistBins

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    泊车辅助  

    在 dss_main.c 中、我可以看到对于 MRR、obj->parkingAssistNumBins = 0;对于 USRR、obj->parkingAssistNumBins = 32。 因此、泊车辅助 TLV 仅适用于 USRR 子帧。

    另请参阅  

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1341955/awr1843boost-awr1843-mrr-demo---parking-assist-tlv

    谢谢你

    Cesar