This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:IWRL6432

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1501455/iwrl6432boost-iwrl6432

器件型号:IWRL6432BOOST

工具/软件:

我使用 SDK 5_05-03_00 documentaiuon 在 CCS 中导入工程。 它说

"

  • 在 CCS 中、转到"Toolbar > View > Project Explorer"
  • 在"Project Explorer"窗口中、右键点击并选择"Import > CCS Projects"

在 Toolbar>视图中、下拉窗口中没有 ProjectExplorer 选项。 如何将工程从 SDK 软件导入 CCS?

彼得·帕帕齐安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter。

    您使用的是哪个版本的 CCS?  如果您使用的是 CCS 12.x、请查看下面的屏幕截图、了解如何导入工程。

    如果您使用的是 CCS20、请查看下面有关如何导入工程的屏幕截图。

    ...

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑托什:

    我正在使用 ccs20、但您未能将此版本的屏幕截图粘贴到电子邮件中;您是否发送给我?

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉屏幕截图似乎没有粘贴。  由于某种原因、我无法粘贴它;如果导航到顶部工具栏上的"file"->""、它应该是第二个选项。

    此致、

    Santosh