This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:MIMO 模式下的 DCA1000 PCAP 文件格式和 ADC 数据顺序

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1501003/iwr1843boost-dca1000-pcap-file-format-and-adc-data-order-in-mimo-mode

器件型号:IWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

工具/软件:

您好:

我目前正在使用 TI 的毫米波传感器  IWR1843BOOST  以及中  DCA1000EVM  来捕获原始 ADC 数据、这些数据存储在这些数据中  PCAP 格式  传输该数据。  我对有疑问  更正原始 ADC 数据的整形格式  从 DCA1000EVM 与中的 IWR1843BOOST 配合使用时获得  MIMO 模式

注释 :原始 ADC 数据已经存在  转换为复数值(I + JQ)  并存储为 complex64  Python 中值的1D NumPy 数组。

 -->总数据长度准确无误  160,000个复杂样本


 系统设置:

  • 2个 Tx 和4个 Rx

  • 每帧16个线性调频脉冲

  • 每个线性调频脉冲125个 ADC 样本

  • 总共10个帧

  • 复杂 I/Q 数据(已从 PCAP 解析并转换)


 我的问题:

我想确认以下整形格式是否有效:

reshape[Number_of_frame][Number_of_chirp * Number_of_TX][Number_of_RX][Number_of_samples]

在我的案例中、这意味着将1D 复数阵列整形为:

[10][32][4][125]

这种整形可以为距离多普勒处理生成一致的结果。 但是、我想验证:

  1. PCAP 数据是否反映了 Tx 天线触发序列(例如、Tx0→Tx1→Tx0...) 顺序如何?

  2. 这种整形格式对于 MIMO 模式是否有效、或者在形成用于 AoA 估算的虚拟天线阵列之前是否需要进行任何重新排序?

  3. 是否有任何官方指导原则确认该线性调频脉冲/线性调频脉冲序列与 Tx 天线计划一致?

澄清这一点有助于确保我们的 AoA 和 RCS 映射基于正确解读的线性调频脉冲和天线布局。

感谢您的支持!

此致、
金智云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、知云。

    似乎您 已经有一个主题 正在打开、询问同一个问题。  我正在关闭此重复主题;请避免在论坛中发布重复主题、以避免混淆。

    此致、

    Santosh