This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3021:负偏移校正和低端灵敏度

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1499558/hdc3021-negative-offset-correction-and-low-end-sensitivity

器件型号:HDC3021

工具/软件:

我们正在测试 HDC3021传感器、出现一些样本具有负 RH 偏移、无法通过再水合程序校正的情况。 如果我们写入正 RH 偏移、传感器会精确地高于偏移值、但不会返回任何低于偏移值的值。 是否可以恢复此低端灵敏度、或者当施加偏移时、该值是传感器将测量的新最小值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison、

    如果 RH 测量中存在负偏移、则水合是校正误差的关键。 再水合使环境湿度能够再水合检测聚合物、而传感聚合物在组装过程中由于高温而干燥。 如何补水 HDC3021? 在开发过程中、何时何地会检测到 RH 错误? 我们建议传感器在20C、50%的温度下再水合5天。

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meredith、

    该测试在组装后大约2周开始。 组装过程中、从传感器上撕下胶带、然后就会暴露在环境条件下。 观察到负偏移后、我们使用湿度发生器将湿空气流过传感器。  这些条件没有严格控制、但湿度约为70%、一周内为25c。 在一周后再次对样本进行测试、负偏移仍然存在。

    您能否确认 当向传感器写入正偏移值时、该传感器是否应该返回低于该偏移的值?  这些传感器的精度和灵敏度仍然非常好、但问题是我们没有在低端进行任何测量、因此它仅在 失调电压以上时精确。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison、

    您应用的 RH 偏移是用于测量的新楼层。 因此、如果它们在 RH 范围内具有-4%的偏移、则可以应用+5% RH 偏移以使基线水平为+1%。 但是、如果它们达到0% RH、器件现在的最低读数将为+1%。 这只是对读数的一个很难的数字添加。

    我当前尝试了解导致失调电压的原因、因此不需要应用失调电压。 系统开启时、RH 读数是否会随着温度升高而降低?

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的研究。 为了完全回答你的问题,我运行了两个传感器,我标记 ID 101和103在低湿度环境循环温度10-60-20c 和记录输出与参考 ppmv 测量。 此处附上了结果、但快速回答是的、RH 随着温度升高而读数确实较低。  

    对于我们的应用来说、精度并不那么重要。 我们有兴趣知道 湿度从极低的起始点增加了多少水分。 灵敏度给我们留下了深刻的印象、如果传感器刚刚报告的值低于0RH、虽然它没有物理意义、但它在我们的应用中效果良好。

    e2e.ti.com/.../PTH-temp-cycle-results.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该提一下、如果您查看测试结果、ID 103仍然具有很大的正偏移量。 我认为5.1% RH 是我们在传感器中留下的偏移量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison、

    HDC3021不会报告低于0%的 RH 值。   

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道,我只是评论说,如果它能够,它看起来会很好的工作。 我在过去看到其他 RH 传感器返回负值。 如果您对失调电压的原因有任何见解、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison、

    您能解释一下 RH%值要符合什么标准吗? 您是否希望将 ID 101与 ID 103匹配? 您能更详细地向我解释一下您的错误吗?

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    我会将这些传感器的输出与同一系统中的露点传感器进行比较。  这是低端结果的图 HDC3021传感器输出位于 y 轴、基准位于 x 轴。 三个传感器在1.5% RH 时返回0 RH、在其余测量值中处于1%至2% RH LOW 之间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison、

    所需的 RH%是多少? 是否要将 LO103与 LO101或 LO102匹配?

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所需的是 x 轴上显示的基准 RH。 该参考来自单独的露点传感器。 理想情况下、三者都将匹配参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison、

    您能提供包含更多数据点的图吗? 我想看到器件的满失调电压。 我看到您提供了一份包含 ppmv 和参考湿度的 Excel 工作表。 能否以相对湿度(RH%)的形式提供这些值?  

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这里是所有测试点的完整图、 我还在图中包含了参考线、以了解失调电压。

     

    关于 Excel 文件、这更重要的是作为基于温度的 RH 响应快速测试、回答您的上述问题。  测试开始时、整个三个传感器的湿度可能不均匀。 最终它应该是均匀的。 我也没有记录真正的参考 RH 测量值、只有 ppmv。 我可以使用在每个传感器处测量的温度并假设压力为1ATM 提供近似值。 为每个传感器附加计算的基准、以及103的原始输出。

    e2e.ti.com/.../Updated_5F00_temp_5F00_test.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison、

    感谢您提供该图。 以进一步了解导致失调电压的原因。 您是否知道 HDC3021会接触到任何化学污染物? 您的组装过程是什么?

    此致、

    Meredith McKean