工具/软件:
我们正在测试 HDC3021传感器、出现一些样本具有负 RH 偏移、无法通过再水合程序校正的情况。 如果我们写入正 RH 偏移、传感器会精确地高于偏移值、但不会返回任何低于偏移值的值。 是否可以恢复此低端灵敏度、或者当施加偏移时、该值是传感器将测量的新最小值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Meredith、
该测试在组装后大约2周开始。 组装过程中、从传感器上撕下胶带、然后就会暴露在环境条件下。 观察到负偏移后、我们使用湿度发生器将湿空气流过传感器。 这些条件没有严格控制、但湿度约为70%、一周内为25c。 在一周后再次对样本进行测试、负偏移仍然存在。
您能否确认 当向传感器写入正偏移值时、该传感器是否应该返回低于该偏移的值? 这些传感器的精度和灵敏度仍然非常好、但问题是我们没有在低端进行任何测量、因此它仅在 失调电压以上时精确。
谢谢你
您好 Harrison、
您应用的 RH 偏移是用于测量的新楼层。 因此、如果它们在 RH 范围内具有-4%的偏移、则可以应用+5% RH 偏移以使基线水平为+1%。 但是、如果它们达到0% RH、器件现在的最低读数将为+1%。 这只是对读数的一个很难的数字添加。
我当前尝试了解导致失调电压的原因、因此不需要应用失调电压。 系统开启时、RH 读数是否会随着温度升高而降低?
此致、
Meredith McKean
感谢您的研究。 为了完全回答你的问题,我运行了两个传感器,我标记 ID 101和103在低湿度环境循环温度10-60-20c 和记录输出与参考 ppmv 测量。 此处附上了结果、但快速回答是的、RH 随着温度升高而读数确实较低。
对于我们的应用来说、精度并不那么重要。 我们有兴趣知道 湿度从极低的起始点增加了多少水分。 灵敏度给我们留下了深刻的印象、如果传感器刚刚报告的值低于0RH、虽然它没有物理意义、但它在我们的应用中效果良好。
是的、这里是所有测试点的完整图、 我还在图中包含了参考线、以了解失调电压。

关于 Excel 文件、这更重要的是作为基于温度的 RH 响应快速测试、回答您的上述问题。 测试开始时、整个三个传感器的湿度可能不均匀。 最终它应该是均匀的。 我也没有记录真正的参考 RH 测量值、只有 ppmv。 我可以使用在每个传感器处测量的温度并假设压力为1ATM 提供近似值。 为每个传感器附加计算的基准、以及103的原始输出。