请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCA1000EVM 工具/软件:
我在将 mmWave Studio 软件与 DCA1000EVM 连接时遇到问题。 我安装了 Matlab Runtime Engine v8.5.1。 我已将环境变量设置为指向运行时文件夹以及 bin 文件夹。 我可以看到所有6个 COM 端口都已连接。 我已将以太网端口设置分别更改为192.168.33.30和255.255.255.0。 当我打开 mmWave Studio 时、得到了未安装 Runtime Engine 的错误。