This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:mmWave Studio 3.1.4.4

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1500841/dca1000evm-mmwave-studio-3-1-4-4

器件型号:DCA1000EVM

工具/软件:

我在将 mmWave Studio 软件与 DCA1000EVM 连接时遇到问题。  我安装了 Matlab Runtime Engine v8.5.1。  我已将环境变量设置为指向运行时文件夹以及 bin 文件夹。  我可以看到所有6个 COM 端口都已连接。  我已将以太网端口设置分别更改为192.168.33.30和255.255.255.0。  当我打开 mmWave Studio 时、得到了未安装 Runtime Engine 的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否已将 EVM 连接到该设置?

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否确认您安装的版本是否为32位。 所需的一个示例工程。

    另一个要检查的是、您在安装和运行时具有管理员权限。

    希望这对您有所帮助、

    E. Shareef