Thread 中讨论的其他器件:AWRL6432
工具/软件:
尊敬的专家:
客户已基于 AWRL6432 EVM (评估模块)进行了2D DBF (数字波束形成)角度评估。
从仿真结果可以看出、AWRL6432 EVM 的仿真结果为31.2°(-3dB)。

如果我们使用最长等效孔径来评估它、则 AWRL6432 EVM 的等效角分辨率应为2/4 * 50.8°= 25.4°。
我的问题是:
为什么是仿真结果31.2°?
目前、我正在使用2D DBF 阵列仿真、并计算方位角/仰角尺寸中与主瓣-3dB 衰减相对应的度数(为分辨率的一半)。 这种方法是否合理?
谢谢您、
Rick