This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:如何评估 AWRL6432BOOST EVM 角分辨率?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1501210/awrl6432boost-how-to-evaluate-the-awrl6432boost-evm-angular-resolution

器件型号:AWRL6432BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWRL6432

工具/软件:

尊敬的专家:

客户已基于 AWRL6432 EVM (评估模块)进行了2D DBF (数字波束形成)角度评估。

从仿真结果可以看出、AWRL6432 EVM 的仿真结果为31.2°(-3dB)。

如果我们使用最长等效孔径来评估它、则 AWRL6432 EVM 的等效角分辨率应为2/4 * 50.8°= 25.4°。

我的问题是:

为什么是仿真结果31.2°?

目前、我正在使用2D DBF 阵列仿真、并计算方位角/仰角尺寸中与主瓣-3dB 衰减相对应的度数(为分辨率的一半)。 这种方法是否合理?

谢谢您、

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:

    角度分辨率的定义是当两个物体位于同一距离库时、这是可以将两个目标分开的最小角度差。   角度分辨率的理论公式为 pi/(2*(N-1))。

    我不确定您的以下陈述、您能向我提供更多信息吗?

    "如果我们通过使用最长等效孔径进行评估、则 AWRL6432 EVM 的等效角分辨率应为2/4 * 50.8°= 25.4°。"

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    该计算方法使用 ULA 方法、其中 d 为 λ/2。  Δθ0.886*λ/N*d

    方位角方向上的最大孔径为6432为4、因此角分辨率应为​  2 / 4 * 57.3 * 0.886≈25.4°。

    从仿真结果可以看出、AWRL6432 EVM 的仿真结果为31.2°(-3dB)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:

    我已联系系统团队寻求帮助。  我们会尽快回复您。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick。

    角度分辨率公式最初为:

     -λ/(N * d * cos (theta))(以弧度为单位)

    其中 λ 是波长、N 是元件数量、 d 是天线分离、θ 是到达角。  

    当天线以 d=lambd/2分隔时、如果我们在视轴处测量分辨率(θ= 0)、则上述分辨率变为:

     - 2/N (以弧度为单位)(另请查看 www.ti.com/.../swra554a.pdf 上的应用手册

    可通过以下公式进行计算:

    - 2/4 * 180°/PI = 2/4 * 57.3°= 28.65°

    仿真中的差异很可能是由于原始方程中 λ/d 比率的差异造成的。 如果您将线性调频脉冲配置的 lambda 设置为与物理天线间隔 d 略有偏离、则可能会出现这种差异(即、如果 lambd/d 比率并非恰好为2)。

    此致。

    Muhammet