This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:‘m距离分辨率和速度分辨率、但"mmwave studio"的计算结果与"mmwave-power-offlineview_2"中的计算结果不同‘m

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1500807/awr1443boost-calculate-range-resolution-and-velocity-reaolution-but-the-calculation-results-of-mmwave-studio-are-different-from-those-in-mmwavesensing-fmcw-offlineviewing_2

器件型号:AWR1443BOOST

工具/软件:

公式计算结果为:range resulation=c/(2B)=(3*10^8)/(2*1.7801*10^9)=0.084米、Velocity reaolution=D ü λ/(2*tf)=(78.3675+80.1476)/2)/(2*50*17.1%/1000)=0.22125 m/s 我不知道哪一个是 mmWave Studio 和公式计算之间的正确答案。 您能否提供具体的计算步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们需要在内部与团队核实。 让我检查一下、几天后再回来。  

    谢谢、

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请信任 mmWave Studio 计算。 本培训提供了有关毫米波基础知识的培训、旨在介绍相关概念。

    我也建议在这个论坛上搜索类似的主题使用谷歌网站搜索,如下所示

    站点 e2e.ti.com 的距离分辨率  

    网站 e2e.ti.com 速度分辨率

    谢谢你

    Cesar