This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:如何减少1.0V 纹波?

Guru**** 2606595 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1498545/awr2e44pevm-how-to-reduce-1-0v-ripple

器件型号:AWR2E44PEVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR2E44LP87745-Q1

工具/软件:

 我们在电路板上使用 AWR2E44。 在我们测试1.0V 功率时、我们发现由于线性调频脉冲、纹波非常大。 超出了1V 的±5%。 我们在电路板上放置的电容器与 EVM 相同。 还有其他解决方案可以优化这种功耗吗? 附加了测试波形。

PS:我们是否可以在1.0V 电源轨(如 AWR1843BOOSTEVM)上放置电阻负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器的位置在减少纹波方面将发挥非常重要的作用。  

    您能分享布局吗?

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shareef:

    请查看黄色部分。 红色框中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器的位置似乎可以。  

    您在何处探测此测量结果?

    您使用的 PMIC 是什么? 还是只有 LDO?

    您的电路中有多少个用于1V 电压的电容?

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shareef:

      我们都在 PMIC 侧和 SoC 侧进行测试、 现象是相同的。

    我们使用 LP87745-Q1。 您可以看到这些图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器放置正确。  

    请允许我与我的团队讨论、并尽快做出回应。

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shareef:

       您还有其他解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xin、

    我们仍在内部讨论这一问题、并将很快作出回应。

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您看到的是交流耦合在线性调频脉冲频率扫描时显示瞬态。 这是预期结果。

    客户 需要放大并查看结算所需的时间。 如果在 ADC 采样之前稳定、则不会导致任何问题。

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      这是放大波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的 ADC 采样率是多少?

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      则为37500ksps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该没问题。 我会很快向您发送一个图来解释瞬态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是 ADC 采样窗口控制瞬态的方式。