Thread 中讨论的其他器件:AWR2E44、 LP87745-Q1
工具/软件:
我们在电路板上使用 AWR2E44。 在我们测试1.0V 功率时、我们发现由于线性调频脉冲、纹波非常大。 超出了1V 的±5%。 我们在电路板上放置的电容器与 EVM 相同。 还有其他解决方案可以优化这种功耗吗? 附加了测试波形。

PS:我们是否可以在1.0V 电源轨(如 AWR1843BOOSTEVM)上放置电阻负载?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们在电路板上使用 AWR2E44。 在我们测试1.0V 功率时、我们发现由于线性调频脉冲、纹波非常大。 超出了1V 的±5%。 我们在电路板上放置的电容器与 EVM 相同。 还有其他解决方案可以优化这种功耗吗? 附加了测试波形。

PS:我们是否可以在1.0V 电源轨(如 AWR1843BOOSTEVM)上放置电阻负载?