This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV421:最大检测额定值

Guru**** 2609235 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1503907/drv421-maximum-sensing-ratings

部件号:DRV421

工具/软件:

您好、适用于此 IC 的单独 E2E 主题确认它适用于 400A 电流检测:
DRV421:用于400A 直流电流的 DRV421 -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

不过、这可能不是此 IC 的实际最大检测范围。 假设得到适当的补偿、该数字/数字是否存在? 是否有一些规格的线性度或精度高达1kA? 理论上、它不会在0.01m 距离处超过大约5kA (例如、5kA)的电流时饱和/损坏(超过该值、IC 将被损坏)。

因此、我希望澄清以下两件事:

  1. 此 IC 的实际最大可能电流检测范围、其精度/线性规格保持不变。
  2. 如果存在该值、则超过该值将永久损坏此 IC 的近似电流。 这可能是与距离和场强相关的曲线。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhi、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    由于美国节假日、我们将离开办公室、但我们将在星期一4月21日返回办公室时回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhi、  

    感谢您发送编修。  

    使用我们目前的一组电流检测产品来测量高达1kA 的电流非常困难。

    DRV421使用的难题是需要通过外部驱动级增加补偿引脚输出的驱动强度。  

    您还必须记住补偿线圈的电感。  

    为了解决您的第一个问题、我建议您填写以下 DRV421系统参数计算器: SLOC329计算工具|德州仪器 TI.com

    这将让您了解您的应用是否可行且可制造。  

    我认为我们具有最大额定近似电流、但根据数据表中的饱和级别、测量电流应保持磁芯中的磁场低于1.7mT。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe