工具/软件:
您好、适用于此 IC 的单独 E2E 主题确认它适用于 400A 电流检测:
DRV421:用于400A 直流电流的 DRV421 -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛
不过、这可能不是此 IC 的实际最大检测范围。 假设得到适当的补偿、该数字/数字是否存在? 是否有一些规格的线性度或精度高达1kA? 理论上、它不会在0.01m 距离处超过大约5kA (例如、5kA)的电流时饱和/损坏(超过该值、IC 将被损坏)。
因此、我希望澄清以下两件事:
- 此 IC 的实际最大可能电流检测范围、其精度/线性规格保持不变。
- 如果存在该值、则超过该值将永久损坏此 IC 的近似电流。 这可能是与距离和场强相关的曲线。
非常感谢您的帮助。