This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR:TIMSS 仿真

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5253, DRV5055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1503829/ti-magnetic-sense-simulator-timss-simulation

部件号:TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR
主题中讨论的其他器件:TMAG5253DRV5055

工具/软件:

您好 TI:

我开始学习 TIMSS 工具;

1你想告诉我哪一种颜色是北,哪一种是南?

2/ 结果的水平轴表示距离的移动? 我的意思是开始位置是0、最终位置是 水平轴的终点 ?

3/由于已经可以在内部添加6个传感器、因此可以添加更多磁体吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现它没有很好地定义具有 磁场极性的颜色、例如在 TMAG5253数据表中、红色是南侧、但在 DRV5055数据表中相反。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    N 为红色是一种很常见的惯例、TIMSS 中就是这种情况。  感谢您指出 TMAG5253数据表中的图像。  我将要求我们的作者研究如何改变这一点、以便更加明确。  对于任何传感器而言、重要的是要了解哪些方向被视为正磁通量。  根据磁体的位置、我们对磁场矢量的方向感兴趣、以确定输出响应。

    水平轴"磁体位移"指示磁体从起始位置向最终位置移动了多远、起始位置为0mm。

    我们担心增加更多磁体、因为混合磁性材料的情况并不少见。  该工具未考虑磁性材料的整个 B-H 迟滞环路和磁体材料的磁导率、因此仿真仅限于单个磁体。

    谢谢、

    Scott