主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST
工具/软件:
大家好!
我是一名学生、目前正在从事一个研究项目。 我们的项目是构建一个用于生命体征检测(例如呼吸和心跳监测)的 FMCW 毫米波雷达系统。
项目目标摘要: 该项目侧重于设计、仿真和实施适用于60GHz FMCW 雷达的高增益、高隔离天线系统、特别是针对非接触式生命体征监测。 目标是增强 TX/RX 隔离、以抑制自干扰并提高方向增益、从而在不到1米的范围内提高对胸部运动的敏感度。 将在 MATLAB 和 Python 中使用基于小波的信号处理来执行信号验证。
我们打算使用 IWR6843ISK 模块、并设计针对我们的特定传感场景进行优化的定制端火天线。 为了集成该定制天线、我们需要通过 SMPM/SMA 波导端口将其与雷达传感器连接。
我们正在寻求以下领域的支持和指导:
1、硬件推荐:
- IWR6843ISK 是最适合我们应用的模块、还是另一个雷达 EVM 更合适?
-我们是否应该包含 MMWAVEICBOOST 电路板来帮助连接、数据采集或固件调试?
2.外置天线集成:
-如何正确修改 IWR6843ISK 以禁用或绕过板载天线?
-在板上,我们可以将 SMPM/SMA 端口安全地连接到射频信号线?
我们非常感谢 TI 的支持、并愿意通过协作来确保此学术项目在技术上取得成功。
此致、
Van Phuoc Dang