This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:将定制/外部天线与 IWR6843ISK 配合使用

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1502580/iwr6843-using-custom-external-antenna-with-iwr6843isk

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

工具/软件:

大家好!

我是一名学生、目前正在从事一个研究项目。 我们的项目是构建一个用于生命体征检测(例如呼吸和心跳监测)的 FMCW 毫米波雷达系统。

项目目标摘要: 该项目侧重于设计、仿真和实施适用于60GHz FMCW 雷达的高增益、高隔离天线系统、特别是针对非接触式生命体征监测。 目标是增强 TX/RX 隔离、以抑制自干扰并提高方向增益、从而在不到1米的范围内提高对胸部运动的敏感度。 将在 MATLAB 和 Python 中使用基于小波的信号处理来执行信号验证。

我们打算使用 IWR6843ISK 模块、并设计针对我们的特定传感场景进行优化的定制端火天线。 为了集成该定制天线、我们需要通过 SMPM/SMA 波导端口将其与雷达传感器连接。

我们正在寻求以下领域的支持和指导:

1、硬件推荐:

- IWR6843ISK 是最适合我们应用的模块、还是另一个雷达 EVM 更合适?

-我们是否应该包含 MMWAVEICBOOST 电路板来帮助连接、数据采集或固件调试?

2.外置天线集成:

-如何正确修改 IWR6843ISK 以禁用或绕过板载天线?

-在板上,我们可以将 SMPM/SMA 端口安全地连接到射频信号线?

我们非常感谢 TI 的支持、并愿意通过协作来确保此学术项目在技术上取得成功。

此致、

Van Phuoc Dang

 ✕μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VAN、  

    这听起来像是一个非常有趣的项目。  

    我认为我首先要考虑的是选择 SMPM 和 SMA 连接器。 标准 SMA 连接在18GHz 频率下发挥最大作用、在26.5GHz 频率下具有扩展范围的 SMA。 虽然 SMPM 在67 GHz 时性能优异、但我们建议选择标准化连接器、其中最大承载频率(和截止频率)远高于最大承载频率。 我建议查看高质量的1 mm 连接器。 如果您打算使用 SMPM 和 SMA 连接器、我强烈建议您使用 VNA 观察55GHz 至66GHz 范围内的 s 参数、不仅可以表征连接、还可以了解可能出现的信号。

    接下来、遗憾的是、我们的 EVM 都不支持用外部启动/连接器替换补丁阵列。 通常情况下、当 GCPW 接近发射针脚时、您会有匹配的元素和逐渐变细的 GCPW。 只要切断布线并插入外部连接器、就必然会导致匹配不佳和性能不佳、如果 S11足够差、则可能会导致雷达损坏。  

    您的最佳选择是设计一个对天线层使用 RO3003 (最高性能)或 FR408HR (中等性能)基板的新 PCB。 有关更多信息、请参阅我们的设计指南。 然后、您将能够设计一个过渡到连接器的 Propper GCPW。 使用 HFSS 或 CST、您可以改善 GCPW 和连接器的匹配、从而在制作时改善结果。  

    最后、MMWAVEICEBOOST 在检索原始数据以用于测试性能以及收集用于 DSP 开发的原始数据方面将非常有用。  

    我希望这对您有所帮助、也可以随时提出更多问题。  

    谢谢!  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    感谢您在 EVM 上直接修改时、详细而有用的回复重新等级为连接器选择和限制。  
    我们知道、不建议在现有 IWR6843ISK EVM 上切割布线。 因此、我们计划使用 RO3003 (按照您的建议)作为基板来设计专用天线 PCB。 我们的设计目标包括:

    -实施受控阻抗 GCPW 布局,平稳过渡到高质量1.0 mm 连接器,以在60 GHz 下运行。

    -使用仿真工具(ANSYS HFSS)优化匹配,并尽量减少连接器过渡时的反射。

    请 告知以下详细信息

    -是否有任何 TI 推荐的布局指南或参考设计专门说明毫米波应用的 GCPW 设计和连接器过渡

    -要将我们的定制天线板与 MMWAVEICBOOST 连接,您是否有任何关于将单独制造的 PCB 以机械方式和电气方式连接到 MMWAVEICBOOST 电路板的最佳实践的见解。

    -此外,如果有任何应用手册或关于60 GHz 系统的连接器选择和集成的进一步文档,我们非常感谢您的指导。

    非常感谢您花时间检查我们的问题。

    此致、

    Phuoc Dang

     ✕μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phuoc,  

    由于您正在设计自己的电路板、因此我建议使用 LVDS 连接来通过 DCA1000实现原始数据采集、从而绕过 MMWAVEICBOOST。 DCA1000将附带一根 Samtec 电缆、如果您前往该路径、则可以使用该电缆进行连接。 您还可以参考我们的任何 EVM 布局来了解如何执行此操作。 每个 EVM 的设计文件可在该 EVM 的 TI.com 页面上找到。  

    我将在下面提供一些关于 GCPW 设计的信息。 但是、我们没有任何启动连接转换的示例、因为这因制造商而异。 1 mm 连接器的制造商应提供设计建议。  

    以下是一些非常宝贵的资源。  

    https://www.ti.com/lit/an/spracg5/spracg5.pdf 

    https://www.ti.com/lit/zip/swrr161 

    我希望这对您有所帮助!  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    非常感谢您的支持!

    我将收集所提供的信息并与我的团队讨论。

    非常感谢您花时间检查我们的问题。

    此致、

    Phuoc Dang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 关闭此主题。