This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944P:支持的 CCS 示例工程

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488232/awr2944p-supported-ccs-example-project

器件型号:AWR2944P

工具/软件:

尊敬的专家:

我无法将 mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\ti\demo\awr2x44P 下的示例导入到 CCS 中。

我  也没有在 radar_toolbox_3_00_05中找到支持 awr2x44P 的项目。

我想 知道  awr2x44P 支持哪些 CCS 示例项目(例如 OOB、HEC 演示)。 谢谢!

 

此致、

Anna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    是否有任何更新?

    谢谢。

    此致、

    Anna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2x44p 没有当前项目规格。 它们计划在下一个雷达工具箱版本中发布。 以下是 OOB 工程规格。 请确保您具有 SDK 4.7.0.1并使用的是 CCS 12.x 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../awr2x44p_5F00_mmw_5F00_demo_5F00_m4DDM.projectspece2e.ti.com/.../awr2x44p_5F00_mmw_5F00_demo_5F00_mssDDM.projectspece2e.ti.com/.../awr2x44p_5F00_mmw_5F00_demo_5F00_dssDDM.projectspec

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您为我提供项目规格。 我可以成功地将工程构建到 appimage 中。 但是、将其刷写到2944PEVM 后、我认为它无法正常工作。
    它在 COM 端口中显示以下信息、但我无法发送 CLI 命令。 并且 COM 端口没有其他输出。 启动后、它看起来像被钉住了。

    以下是刷写固件的方法:


    请告诉我如何在2944PEVM 上正确运行演示代码。 谢谢。


    此致、

    Anna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    抱歉、这些 projectspec 文件之前有一些错误。 以下内容已更新、应该可以正常工作。

    e2e.ti.com/.../3858.awr2x44p_5F00_mmw_5F00_demo_5F00_m4DDM.projectspece2e.ti.com/.../3858.awr2x44p_5F00_mmw_5F00_demo_5F00_mssDDM.projectspece2e.ti.com/.../3858.awr2x44p_5F00_mmw_5F00_demo_5F00_dssDDM.projectspec

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    我使用了 CCS20.1.0、的这些文件、但我发现了一些错误、如以下。

    此致、

    Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 CCS 版本12.x、CCS 版本20.x 目前存在问题

    此致、

    Gabriel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、ć

    我使用了 CCS 版本12.8.1、、但存在这样的问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此路径有一个文件夹  

    "C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\tools\AWR2X44P_CSP"

    它包含要添加到 CCS 版本的项目、以便与2x44p 器件兼容。 您只需导航到 CCS 文件中并将文件放置在提供的位置。 例如、SDK 中的这个路径有一个命令文件

    "C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\tools\AWR2X44P_CSP\AWR2944P\ccs_base\arm\include\awr2x44p_cm4.cmd"

    您需要将此文件放置在 CCS 版本中的这个位置

    "C:\ti\ccs1281\ccs\ccs_base\arm\include\awr2x44p_cm4.cmd"

    针对 AWR2X44P_CSP 中存在的可以解决您的问题的所有文件执行此操作。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、

    我尝试过 、但问题仍然存在。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    要解决该问题、请按照错误消息上的说明进行操作。 访问帮助->检查更新。 这将解决错误消息。

    此致、

    Gabriel