请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843 工具/软件:
双通道速度检测
大家好、Im 目前正在开发一个仅在两个车道中检测最高40 km/h 车速的系统。 从开箱即用演示 python 文件和 chirp 配置文件中、我尝试修改代码和参数以获得所需的结果、但它只会导致我获得不一致的速度检测结果。 有没有办法 解决这个问题、如果可能、有任何关于这个问题的建议/反馈。 如果有适合我的应用的任何示例代码、甚至是线性调频脉冲配置文件示例、我将对此不胜感激。 欢迎并感谢任何帮助/建议/反馈。 非常感谢。