This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:使用 AWR1843的双通道速度检测

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1500829/awr1843-two-lane-speed-detection-using-awr1843

器件型号:AWR1843

工具/软件:

双通道速度检测

大家好、Im 目前正在开发一个仅在两个车道中检测最高40 km/h 车速的系统。 从开箱即用演示 python 文件和 chirp 配置文件中、我尝试修改代码和参数以获得所需的结果、但它只会导致我获得不一致的速度检测结果。 有没有办法 解决这个问题、如果可能、有任何关于这个问题的建议/反馈。 如果有适合我的应用的任何示例代码、甚至是线性调频脉冲配置文件示例、我将对此不胜感激。 欢迎并感谢任何帮助/建议/反馈。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    检测到的速度是相对于传感器的相对速度(而不是实际速度)。

    您正在将哪个演示应用用于您的用例? 我建议您查看 中距离雷达用户指南。 在 MRR (中距离雷达)演示中、我们使用跟踪算法来跟踪移动物体。 此功能可能会帮助您检查同一目标的速度、而不是检查在给定场景中可检测到的其他物体。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Im、使用 uRAD AWR1843 HPA 雷达传感器。 使用它进行车速检测的 IM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid="650424" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1500829/awr1843-two-lane-speed-detection-using-awr1843/5778335 #5778335"]使用 uRAD AWR1843 HPA 雷达传感器的 Im。 使用它进行车速检测的 IM

    我建议您查看我之前的回答。 您可以将 MRR 演示用于您的用例。

    此致、

    Samhitha