请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM335 工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
在我们的铁路应用程序中安装时、它都能正常工作。
但是、我们看到一些 LMx35温度传感器在铁路应用中出现故障。 我们的20°C 输出约为1.3-1.4V、而不是预期的输出(10mV/°C、失调电压为2.73V)、正常情况下应该为2.9V。
传感器采用24V/ADC 供电4mA、但有时电源可能不稳定。 有什么想法可能导致这种情况?
谢谢!