This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM335:排除 LMx35传感器故障-意外电压输出

Guru**** 2599915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1504738/lm335-troubleshooting-for-lmx35-sensor-failure---unexpected-voltage-output

器件型号:LM335

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

在我们的铁路应用程序中安装时、它都能正常工作。

但是、我们看到一些 LMx35温度传感器在铁路应用中出现故障。  我们的20°C 输出约为1.3-1.4V、而不是预期的输出(10mV/°C、失调电压为2.73V)、正常情况下应该为2.9V。

传感器采用24V/ADC 供电4mA、但有时电源可能不稳定。 有什么想法可能导致这种情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好:

    假设您是指电源不稳定导致电压突然出现尖峰/下降、您是否知道这些测量是在电源变得不稳定时发生的? 您能否提供一些电源和 LM335输出的示波器快照、特别是在发生这些不稳定事件时?  即使是最小的电压变化也会对传感器的精度产生影响。


    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harry!

    只是想澄清、这不仅仅是一种暂时性的症状。 一旦电压达到1.4V、就会持续保持该电压。 这看起来更像是失调电压变化、因为它会随温度变化而波动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nicholas、

    为了帮助我找出导致此问题的潜在原因、您能提供一些有关 LM335应用的更多详细信息吗? 如何在铁路系统中实施?

    此致、

    哈利