This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:AWR1843AOPEVM CAN 通信

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1504502/awr1843aopevm-awr1843aopevm-can-communication

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:AWR1843AWR1843AOP

工具/软件:

主管您好:  

我使用的是 awr1843的中距离雷达示例。 我的目标是通过 CAN 协议发送跟踪信息、例如跟踪物体的距离和速度。 您能否提供帮助来满足这一要求?  

如下图所示、没有 d3h 的跟踪信息 TLV。 如何发送? 我试过,但我不能

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Serhat、

    Unknown 说:
    正如您可以在下面的图片中看到的、没有跟踪信息 TLV、即 d3h。 如何发送? 我尝试过、但我无法[/引用]

    您是否有任何移动的物体? 是静态环境吗?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samhitha、

    是的,我有移动的对象,我已经尝试创建跟踪运动来观察。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Serhat、

    雷达是否在 MRR、USRR 或 MRR-USRR 模式下运行? 您能否 在 MRR_DSS_SendProcessOutputToMSS 中提供断点以检查 obj->numActiveTracers 是否大于0? MRR_DSS_SendProcessOutputToMSS 函数位于 medium_range_radar\Dss\1843\dss\dss_main.c 中 src

    仅当 processingPath 为 MAX_VEL_ENH_processing (即启用 MRR)时、才会传输跟踪器 TLV。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samhitha、

    首先、感谢您的关注。  

    我已将雷达配置为 MRR 操作、但在了解跟踪 TLV 的输出时遇到问题。 这些参数是否只是 x 和 y 位置坐标以及 x 和 y 方向的速度? 我是否需要根据这些值计算每个被跟踪物体的实际距离和径向速度、或者我是否有误解? 我只想发送跟踪物体的范围和速度信息;所有其他值都可以丢弃。

    我也想知道为什么 awr1843aop 的项目没有 Ransac 算法。 请提供这方面的信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Serhat、

    您可以 在 C:\ti\radar_toolbox_中检查 getTracers 函数 \tools\visualizers\mRR_gui\READ_LVDS_OUT_FILE_AND_PLOT_object_location.m 以解析 TLV 跟踪器。

    此致、

    Samhitha