This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:天线谐振频率

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1503244/awrl6844-antenna-resonance-frequency

器件型号:AWRL6844

工具/软件:

您好:

我已经在 HFSS 3D 布局中仿真了参考设计的天线。

仿真表明、贴片天线的谐振频率为57GHz。

这是正确的吗? 我推算了59GHz 时的谐振频率。

此致、

Dusan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:

    能否确认您的设计是否使用了相同的基板材料 RO3003?

    此外、您是否遵循了与我们的 EVM 相同的天线设计?

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的意思是56 GHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreedeep、

    是的、我使用了 RO3003材料并从 EVM 上切断天线阵列。

    此致、

    Dusan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:

    当所有值均设置为与 EVM 相同时、它应显示57GHz 至61.2GHz 范围内的谐振。 您可以尝试延长馈线、然后分配激励端口吗? 此外、您能否确认50欧姆线的供电线路宽度是否为0.213mm

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreedeep、

    是的、我确认布线宽度为0.213mm。

    端口1不带馈线(红色)

    带馈线的端口2 (绿色)

    此致、

    Dusan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:

    您能共享工程文件吗、以便我更好地了解它吗?

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreedeep、

    当然。 请参阅随附的 HFSS 项目。

    此致、

    Dusan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreedeep、

    我无法在此处添加项目文件。 这是可能的,所以通过邮件发送文件?

    此致、

    Dusan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:

    好的、没问题。 您可以将其发送至 s-ks@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:

    您已在 HFSS 3D Layout 中打开该项目、但它无法捕捉 RF 仿真的真实3D 物理特性。 您必须在 HFSS Classic 中将其打开、并将终端集总端口分配为激励。  

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreedeep、

    Ansys 告诉我、HFSS 3D 布局对于雷达仿真而言比 HFSS Classic 好得多。

    我已经使用 HFSS Classic 模拟了天线。 大致相同的结果。 我更改了层堆叠中的一个点。 在原始堆叠中、电介质填充是 FR4。 我将参数更改为空气参数、并获得了以下 TX/Rx 天线的 S 参数:

    您如何评价结果?

    此致、

    Dusan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:

    是的,我也被 Ansys 纠正我认为板级模拟 HFSS 3D 布局是好的和快速。

    结果与 S11结果相匹配。 BW (4.2GHz) 57GHz-61.2GHz、-8dB S11。

    此致、

    Sreedeep