主题中讨论的其他器件:AWR2544、 AWR1843
工具/软件:
目前、我正在尝试对通过 Wireshark 收集的以太网流 OOB 演示输出应用以下字段的校准偏移。 我已粘贴以下当前配置、以便通过以太网将 TDM 雷达数据流式传输到 PC。 目前、我在"data_parser_awr2544.py"中使用--dcmpFrame 保存的输出帧以及使用 mcuplus-mmwave-SDK 版本4.07.01中的自动 PHY 以太网.cfg 文件、但我遇到的问题是以下项的校准字段:
| 0 | 0x001 | RX 的直流偏移校准 |
| 1. | 0x002 | RX IQ 不平衡校准 |
| 2. | 0x004 | Tx 功率校准 |
| 3. | 0x008 | TX 相位校准 |
| 4. | 0x010 | ADC 校准 |
| 5. | 0x020 | 移相器校准 |
| 6. | 0x040 | Tx 增益校准 |
| 7. | 0x080 | LNA 偏移校准 |
| 8. | 0x100 | Rx 增益校准 |
| 9. | 0x200 | TX 移相器温度补偿 |
当前这些校准不起作用当我运行以下配置时、如何通过 CLI 配置命令正确应用此校准、以便我可以使用 OOB 演示应用映像通过以太网流式传输校准的雷达数据? 我正在从附加映像中的 CLI 端口获取当前输出。
当前配置: