This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:同步问题:如何使用 gPTP 时间戳对齐射频传感器启动时间

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1505448/awr2e44pevm-synchronization-issue-how-to-align-rf-sensor-start-time-with-gptp-timestamp

器件型号:AWR2E44PEVM

工具/软件:

尊敬的专家:

我们使用 gPTP 实现时间同步、并使用五个雷达执行基于时分的扫描、以避免相互干扰。

但是、我们遇到了这样的问题:实际射频传感器启动时间无法与 gPTP 时间戳对齐、从而导致对齐过程连续运行。

以下是我们当前的调整流程:

  1. 传感器启动

  2. M4内核会检查 rangeFFT 何时完成、将其视为射频扫描完成事件、然后向 MSS 发送 IPC 消息

  3. MSS 接收 IPC、为事件设置时间戳、并将其与 gPTP 时间戳进行比较

  4. 如果时间差超过阈值、传感器将停止并重新启动

  5. 重复步骤2至4、直到对齐成功

我们希望改进或纠正这一机制、我们有以下问题:

  1. 我们如何从 BSS 获取实际射频传感器开始时间戳?
    如果无法直接访问、您是否对如何准确估计或推断它有任何建议?

  2. 我们如何精确检测射频扫描何时开始?
    我们是否可以挂钩以对这个时刻进行时间戳处理的信号或 BSS 事件?

  3. 我们如何准确检测射频扫描何时结束?
    目前、我们使用 M4上的 rangeFFT completion 作为代理。 是否有更好或更精确的指标?

  4. 是否有可能 在 RSS 内核内应用 gPTP 时间补偿 、以便 BSS 控制的事件(例如帧/线性调频脉冲生成)与全局时基对齐?

对于使用 gPTP 改进多雷达系统中射频时间校准的任何见解或建议、都将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wood、

    无法从 BSS 获取实际的时间戳、此外、我们无法在 BSS 内核中集成此 gptp 功能。 您可以使用基于硬件的触发、在多雷达系统中实现更好的同步。 查看接口控制文档时、您可以看到、在基于软件的触发中、触发可能存在几十微秒的不确定性、而对于基于硬件的触发、您将只有几纳秒的距离不确定性。

    此致、

    Shruti