工具/软件:
Q1)
我们计划在具有1.8V IO 接口的系统中使用 IWRL6432AOP 创建一个示例。
但是、我们找不到专门配置为1.8V IO 的基准电路。
您能否就其配置提供粗略的想法或指导?
问题2)
我们紧急设计和制造了使用1.8V IO 的电路。 虽然其他器件工作正常、但 UART 通信存在问题。
根据设计指南、无论 VIO 如何、都应使用100k 的上拉电阻器、我们遵循了这一指南。
然而、在 UART 通信期间、当电压电平从1.8V 下降时、低电平不会达到预期的1.75V。
由于此问题、我们无法安装映像文件。 设计 UART 接口时、是否需要注意任何特定点?