工具/软件:
大家好:
我使用 FDC1004 EVM 和软件感应解决方案 EVM GUI 在导电纺织品上进行了一些测试、这时遇到了这个问题。 有时、器件将通道2测量为通道3、将通道3测量为通道2。 如果我仅使用一个通道、它会正确检测到它、但启用多个通道后、它们开始交换。 例如、如果我有通道2、3和4、它们也会交换。
我已尝试连接并断开设备、但问题仍然存在。 我发现的唯一解决方案是从应用程序中启用和禁用通道、但有时交换会再次发生。 我已经检查了寄存器和连接、一切都应该没问题。 这可能是 I2C 协议的问题吗? 有时应用程序会出现错误。
谢谢你。
Álvaro μ s。