This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:通道正在交换

Guru**** 2606265 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1497260/fdc1004-channels-are-swapping

器件型号:FDC1004

工具/软件:

大家好:

我使用 FDC1004 EVM 和软件感应解决方案 EVM GUI 在导电纺织品上进行了一些测试、这时遇到了这个问题。 有时、器件将通道2测量为通道3、将通道3测量为通道2。 如果我仅使用一个通道、它会正确检测到它、但启用多个通道后、它们开始交换。 例如、如果我有通道2、3和4、它们也会交换。

我已尝试连接并断开设备、但问题仍然存在。 我发现的唯一解决方案是从应用程序中启用和禁用通道、但有时交换会再次发生。 我已经检查了寄存器和连接、一切都应该没问题。 这可能是 I2C 协议的问题吗? 有时应用程序会出现错误。

谢谢你。

Álvaro μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvaro、

    很遗憾听到您遇到问题。
    如果您尚未更新固件、请尝试更新固件。

    如果这样做没有任何帮助、请告知我们、我们可以继续执行后续步骤。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的回答。  是的、我已尝试更新固件、但问题仍然存在。 最新版本是感应解决方案 EVM GUI 的1.10、固件.txt 是2017年发布的、不是吗? 如果我复位器件、它可以正常工作、但有时会再次开始交换通道、这会使我在应用中丢弃此传感器。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvaro、

    运行 GUI 时您使用的是什么操作系统?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我使用的是 Windows 10 Pro

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Alvaro。

    请尝试以下操作、如果有用、请告诉我:

    (1)在 Windows 桌面或任务栏快捷方式上、右键单击并选择属性。  

    (2)在工具的"属性"窗口中、单击"兼容性"选项卡、选中"兼容性模式"框、然后从下拉菜单中选择 Windows 7或8。

        

    (3)运行该工具、如果您仍然看到问题、请告诉我们。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然无法正常工作。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvaro、

    很遗憾听到您仍有问题。

    让我们确认您看到的事件顺序。

    下图是 GUI 的"Configuration"页面。

    我获得的默认设置如图所示:
    采样率:100个样本/秒
    选中 Enable Continuous Multi-channel measures 复选框。
    测量 1和4已启用。  
    测量值 1:输入通道为 CIN1和 CAPDAC=0
    测量值 4:输入通道为 CIN4和 CAPDAC=0
    两次测量的偏移= 0和增益= 1。

    还有一个问题: "数据流 "页面上的图表是否反映了您在"配置"页面中看到的内容?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    插入器件时具有相同的默认设置、但通道1测量通道4、通道4测量通道1。 数据流图反映的图形与配置页面相同。 我认为问题来自插入和拔下设备。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvaro、

    如何告知通道读数已交换?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    连接器件后会交换通道读数、在配置页面上看不到任何更改或其他内容、从一开始就会交换它们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvaro、

    我不想问这个问题、因为我确定您已检查、但您能否确认 电极/传感器 已连接到 FDC 的正确输入引脚?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    不用担心。 可以、传感器连接到正确的输入引脚。 我使用的是单端配置、是否启用了 capdac? 我也有默认设置(测量1通道1、测量2通道2 ...)、与屏幕截图相同。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvaro、

    如果尚未进行固件更新、请进行固件更新。

    我发现、在两页之间来回切换时、GUI 可能会间歇性地更改配置设置。
    例如、 在页之间翻转时、Enable Continuous Multi-channel measurements 框已从选中变为未选中。

    您可以尝试一个实验吗?
    对于翻转的两个通道(例如 CINx 和 CINy)、您能否尝试形成差分测量 CINx-Ciny 和 CINy-Cinx?

    此致、
    John