This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:有关 AWR1642天线 PCB 设计的问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1505202/awr1642boost-questions-regarding-awr1642-antenna-pcb-design

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642

工具/软件:

您好、希望此消息能为您提供便利。

我目前正在研究和分析 AWR1642雷达模块中使用的天线结构。 在评估 PCB 布局和堆叠数据期间、我注意到、相对于理论微带贴片天线尺寸(通常使用标准公式(基于 RO4350B、εr = 3.66、h = 0.1016mm)针对79.5GHz 运行计算得出)、存在一些差异。

我想了解:

1.为什么 AWR1642 PCB 布局中的贴片尺寸看起来小于理论值(例如、W≈1.236mm、L≈0.947mm)?


2.为什么修补程序的形状不是纯矩形的?


3、为什么阵列中的系列修补程序间距明显低于 λ/2? (基于 εr = 3.66、f = 79.5GHz、λ/2≈0.935mm)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、该天线的设计人员不再提供支持。

    我建议使用 Google 站点搜索来查找过去讨论过的天线信息

    下面我们举例说明

    站点 e2e.ti.com AWR1642天线设计

    谢谢你

    Cesar