请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 主题中讨论的其他器件:AWR1642
工具/软件:
您好、希望此消息能为您提供便利。
我目前正在研究和分析 AWR1642雷达模块中使用的天线结构。 在评估 PCB 布局和堆叠数据期间、我注意到、相对于理论微带贴片天线尺寸(通常使用标准公式(基于 RO4350B、εr = 3.66、h = 0.1016mm)针对79.5GHz 运行计算得出)、存在一些差异。
我想了解:
1.为什么 AWR1642 PCB 布局中的贴片尺寸看起来小于理论值(例如、W≈1.236mm、L≈0.947mm)?



2.为什么修补程序的形状不是纯矩形的?

3、为什么阵列中的系列修补程序间距明显低于 λ/2? (基于 εr = 3.66、f = 79.5GHz、λ/2≈0.935mm)