This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:传感器测量出现大幅波动

Guru**** 2605685 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM, LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488242/ldc1101-big-spikes-in-sensor-measurements

器件型号:LDC1101

工具/软件:

您好社区:

在我的应用中、我有一块板、可按照专用评估模块(LDC1101EVM)的布局和指南嵌入 LDC1101。
电路板通过双绞电缆(长度=2.5cm)连接到23 uH (测量值)的平面电感和电容器部分。

电容器部分由三个并联的电容器封装构成(用于校准目的)。

该传感器是一个6cm x 6cm 电感器、布线宽度为0.5mm、间距为1mm (中心中心-中心)(有效间距为0.5mm)。

现在、我遇到了以下情况:

  •  带有1200pF C0G 电容器和2个空封装的平面电感器具有相当大的噪声、但可以正常工作(DATALOG S1频率(Hz)、如下图所示)。
  •   带有1800pF C0G 的电容器和2个空空间的平面电感器具有 很大的噪声、一般情况下工作正常、但我会记录几个大尖峰(请参阅下图中的 DATALOG S2频率(Hz))。

更多信息:
 没有校准封装的同一电感器效果很好(减小了方差且没有尖峰)。  

  带有1800pF C0G 的电容器和2个空空间的平面电感器具有很大的噪声、但当存在金属目标时可以正常工作(无尖峰)。

有人能帮我解决这个问题吗?

非常感谢、
Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanni、

    很遗憾听到您的电路板遇到了挑战。

    您是如何得出传感器的线圈设计和电容器值的?

    1. 在组装封装时、您希望使用不同的电容器值获得哪些传感器频率?
    2. 组装封装后、您是否看到接近这些频率的信号?
    3. 传感器信号的振幅是否接近建议值?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的答复。 我尝试逐点回答。

    您如何得出传感器的线圈设计和电容器值?

    通过 TI 提供的设计工具并使用 EM 求解器进行仿真。 然后、我 使用 LCR 表随频率变化的情况来测量电感、发现电感值非常符合仿真要求。  我还研究了 L via 自谐振响应的 Cpar。


    在填充封装时、不同电容器值预计会产生哪些传感器频率?

    这些封装的目的是使频率在具有容差的特定值附近中心。 它们是校准电容器(约为20-30pF 典型值)


    填充封装后、您是否看到接近这些频率的信号?

    由于中位频率是正确的(不包括尖峰)、我从未尝试填充它们来校准该值。 我会尝试一下。 但我无法理解为什么无露焊盘会在该特定频率下产生这个问题。 例如,有趣的是,我没有 遇到同样的问题 950 kHz (datalogS1 ).

    更新:我尝试填充所有3个封装(1800pF = 1600pF + 2x100pF)、读数 现在看起来更好!
    但是、究竟-为什么外露焊盘会产生此类尖峰?


    传感器信号的振幅是否接近建议值?

    是的、我使用示波器进行了检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanni、

    我认为未填充的焊盘本身并不是问题所在、但我们一定要在组装焊盘时查看传感器波形。

    1. 您所需的传感器波形振幅和频率是多少?
    2. 您使用哪些电感值和电容值来获取所需的传感器信号?
    3. 将器件添加到焊盘时、传感器波形的幅值和频率是多少?

    另一个考虑因素可能是器件 VCC 线路上的噪声。
    您能否通过单独的电源为 LDC1101供电?
    如果是的话,行为是否会改变?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    根据上图中的 LHR 测量结果、所需的频率约为782kHz、C = 1800 pF、L = 23 µH、如预期所示。

    当我在 INA 和 INB 上将示波器探头置于差分模式时、在774kHz 的频率下测量0.85Vpk、这可能是由于 Cosc 的原因。

    无论是否有空焊盘、频率和振幅都保持不变。 我不会观察到出现尖峰时对频率或振幅进行任何明显的修改(通过示波器)。

    LDC 的 VCC 线 在3.3V (开关频率为100kHz)时具有70mVpp 的最大纹波。 绕过 VCC 线路并将其连接到稳定的电源不会显著改善波形或测量结果(未组装校准封装)。

    此致、
    Giovanni


      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanni、

    听起来输入信号正常。

    是否可以 增加传感器频率以查看输出上是否仍有尖峰?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    即使 没有组装的空间、频率为~Ω 1MHz 且 C = 1200pF 的同一电路板也不会出现尖峰。 使用具有2个空封装的单个1200pF 或1000pF + 2x100pF 没有任何区别。

    我测试了尖峰发生在频率小于~900kHz 的情况下。


    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanni、

    在这一点上、没有明显的潜在根本原因、但在较高的传感器频率下未看到任何尖峰这一事实可能是某种线索。

    能否针对您的应用提高传感器频率?
    如果没有、并且必须降低传感器频率、您能尝试增加 转换时间吗? 如果您可以这样做、它是否会改变"尖峰"行为?

    您使用的是哪种配置、 您使用的器件设置是什么(如数据表第(9.1)部分中所述)?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    该频率是必需频率、并且传感器查询时间= 100 µs 



    请查找随附的 LHR 测量的 LDC 寄存器配置:

    RP_SET (0x01) -> 0x75

    • HIGH_Q_SENSOR -> b0 (因为我们的电压为~19)
    • RP_MAX -> b011 (无关紧要、我在 LDC DS 示例中引用了默认值)
    • RP_MIN -> B101 (因为 Rp ~ 2.2k Ω)

    DIG_CONFIG (0x04) -> 0x43

    • MIN_FREQ  -> b0100 (因为 fmin 700kHz MIN_FREQ = 4.57时)
    • RESP_TIME -> b011 (无关紧要、我在 LDC DS 示例中指代默认值)

    RCOUNT (0x04)-> MSB = 0x00;LSB= 0x19

    我知道该值很低、会导致测量值的差异很大、但这来自我进行的一些测试。 我在每个100 µs 时查询传感器、发现 RCOUNT 高于此值时、LDC 有时返回0作为测量值。

    此致、
    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giovanni:

    John 目前不在办公室。 他将在星期一回来,所以他应该能够看看你的问题,然后.

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanni、

    是否针对感应线圈和互连来测量 Rs 或 Rp?

    我重新扫描了这个线程,没有看到任何提到的操作模式。 您使用哪种模式?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    正如我之前后期的 LHR 测量中所提到的。 RP 的测量值为2.2k Ω。

    此致、
    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Giovanni。
    我错过了这一点(度假回来的第一天;-))。

    我将在星期四进一步深入研究并由 COB 更新此主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanni、

    您使用的基准时钟频率是多少?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    通过 TCXO、具有51.3%的占空比和16MHz 稳定。


    此致、
    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Giovanni、

    我将进一步研究这一点、并在明天更新该主题。

    应届毕业生、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanni、

    我想知道您是否会看到输出可变性是由于 在转换时间内捕获的传感器波形周期太少所致。

    传感器波形的持续时间为 TSENSOR = 1/782kHz = 1.279usec。
    LHR 转换时间(eqn. 14):tCONV =(55 + 16·RCOUNT)/fCLKIN =(55 + 16·25)/RCONV 16MHz = 28.4375us。
    但我认为您仅在 RCOUNT 个基准时钟周期内收集传感器样本、因此实际采样时间为:
    采样时间= (16·RCOUNT)/fCLKIN = 400/RCin 16MHz = 25usec。

    因此、 采样时间允许器件捕获传感器波形的~19.5个周期。
    通常、我认为这应该足以实现可靠的读数、但也许这会导致输出的差异。

    您能否使用所需的传感器频率尝试一些更大的 RCOUNT 设置、看看这样是否会改善输出行为?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    [引述 userid="12198" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488242/ldc1101-big-spikes-in-sensor-measurements/5752934 #5752934"]

    您能否使用所需的传感器频率尝试一些更大的 RCOUNT 设置、看看这样是否会改善输出行为?

    [/报价]

    我尝试了 RCOUNT = 0x30、会出现尖峰、但有时会返回0。 由于我的传感器查询间隔为100us、因此我无法大幅增加 RCOUNT。

    这些尖峰可能是由外部干扰引起的? 传感器运行时的环境噪声相当大、但同系列的其他传感器没有出现类似的问题。 我已经测试了至少二十个。

    是否可以在 LDC1101和 LC 振荡电路之间放置一个"带通"滤波器? 在这种情况下、您有什么建议?

    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanni、

    如果输出尖峰是由外部噪声引起的、我预计该尖峰会 更广泛地出现、例如在其他器件中和/或同一器件的不同设置中。
    您或许可以通过使用无引线电感器代替传感器来测试此假设、也可以调整 PCB 电容器、以便获得相同的传感器频率、然后查找输出尖峰。  

    LDC 器件和 LC 传感器之间存在一些关键的相互作用、这有助于维持传感器的振荡。  
    虽然我在输入路径上没有看到带通滤波器的示例、但我怀疑 BP 损耗会影响 LDC 和 LC 传感器形成的振荡器。

    听起来传感器的测量间隔和频率存在一些限制。  
    如果将传感器频率和 RCOUNT 增加到最大允许值、会发生什么情况?  这是否会支持您的应用并尽可能减少输出尖峰?

    此外、当存在尖峰和没有尖峰时、传感器波形会是怎样的?
    我们使用的一种技巧是在高阻抗示波器探头的尖端和 PCB 测试点之间放置一个引线式1k 电阻器。
    这有助于降低探头的容性负载。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    如果输出尖峰是由外部噪声引起的 、我预计它会更广泛地显示、例如在其他器件中和/或同一器件的不同设置中。

    你是对的!


    当频率较高(~1MHz)且 RCOUNT 0x30时、没有尖峰、变化实际上得到控制。
    该问题似乎与较低的频率有关。
    这支持你的理论。 很遗憾、频率和查询间隔是必须的、我无法更改它们。

    感谢您对探头的建议。
    但是、在观察10ms 后、我看不到波形有明显的差异。


    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanni、

    这听起来像是一个奇怪的问题、但尖峰是在输出端的同一个时间/位置发生、还是因测量而异?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    相信我,检查错误的周期是我调查的第一件事之一。
    不幸的是,我没有发现周期性或重复的模式。
    我唯一注意到的是、在接近较高频率的峰值之后、我发现一个样本在一次采样的距离(100us)处朝向底部的一个、作为测量值的反弹。


    让我发疯的事情是,这种奇怪的行为只发生在天线与空的足迹,正如我之前告诉你。

    我认为此设置必须关注一些问题(因为我还多次更改了 LDC 和 TCXO)、但我无法理解是什么原因导致此问题!


    我想感谢您的支持。


    此致、
    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Giovanni。
    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我注意到同一个传感器的另一个巨大的问题 ,气体这些尖峰。

    在-20度的温度下使用 LDC 时、我会看到一个夸张的频率漂移(约+ 100kHz)。 此问题不存在于同一电路板上的另一个传感器上、但在更高的频率下工作(关于1 MHz)。

    什么可能导致该传感器的频率发生如此大的变化?

    此致、

    Giovanni