This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432BOOST:支持采用 High_Accurity_xwrl14xx 封装的多个 RX 通道

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1504993/iwrl1432boost-support-for-multiple-rx-channels-in-high_accuracy_xwrl14xx

器件型号:IWRL1432BOOST

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我希望此消息能帮您找到答案。

我已经查看了 高精度低功耗传感器用户指南、在理论部分中提到:

"该示例工程针对一根 Tx 天线和一根 Rx 天线进行了配置、并利用了 Zoom FFT 技术、需要执行两个步骤。"

根据这一说明、我想澄清一下是否是 High_Accurity_xwrl14xx 工程支持具有多个 RX 通道的配置。 例如、像以下这样的配置是否有效并受支持?

channelCfg 7 1 0

提前感谢您的帮助。

此致、
金在勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jaehoon Kim、

    基于我的理解 液位传感器演示 利用 1 RX 和1 TX 而板具有 3个 RX 通道和2个 TX 通道 用于其他应用。
    例如、 手势识别 用途 3 RX 和2 TX

    [引用 userid="546342" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1504993/iwrl1432boost-support-for-multiple-rx-channels-in-high_accuracy_xwrl14xx

    像以下这样的配置是否有效并受支持?

    channelCfg 7 1 0
    [/报价]

    有效期  手势识别。

    请告诉我我我的理解是否正确。

    此致、
    Amara Rakesh


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想channelCfg 7 1 0在液位传感器演示中确认配置是否有效。
    我的目标是在启用所有3个 RX 通道的情况下测试演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、未针对多个 TX 和 Rx 用例配置液位检测演示。 它仅支持1个 TX 和1个 Rx 天线配置。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、如果RxChCtrlBitMaskchannelCfg CFG 文件命令中的参数设置为7、它是否仍然会导致仅使用一个 RX 通道—就像设置为1一样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    理想情况下、如果您修改 channelCfg 参数、演示将无法正确执行。 请务必将其设置为1 TX 和1 Rx、不要随时修改。

    此致