工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我希望此消息能帮您找到答案。
我已经查看了 高精度低功耗传感器用户指南、在理论部分中提到:
"该示例工程针对一根 Tx 天线和一根 Rx 天线进行了配置、并利用了 Zoom FFT 技术、需要执行两个步骤。"
根据这一说明、我想澄清一下是否是 High_Accurity_xwrl14xx 工程支持具有多个 RX 通道的配置。 例如、像以下这样的配置是否有效并受支持?
channelCfg 7 1 0提前感谢您的帮助。
此致、
金在勋
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我希望此消息能帮您找到答案。
我已经查看了 高精度低功耗传感器用户指南、在理论部分中提到:
"该示例工程针对一根 Tx 天线和一根 Rx 天线进行了配置、并利用了 Zoom FFT 技术、需要执行两个步骤。"
根据这一说明、我想澄清一下是否是 High_Accurity_xwrl14xx 工程支持具有多个 RX 通道的配置。 例如、像以下这样的配置是否有效并受支持?
channelCfg 7 1 0提前感谢您的帮助。
此致、
金在勋
你好、Jaehoon Kim、
基于我的理解 液位传感器演示 利用 1 RX 和1 TX 而板具有 3个 RX 通道和2个 TX 通道 用于其他应用。
例如、 手势识别 用途 3 RX 和2 TX 。
像以下这样的配置是否有效并受支持?
channelCfg 7 1 0有效期 手势识别。
请告诉我我我的理解是否正确。
此致、
Amara Rakesh