工具/软件:
请提供有关复位时序的确切数字。
数据表仅包含抽象图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
请提供有关复位时序的确切数字。
数据表仅包含抽象图。
您好:
将 nRESET 保持在低电平以将 RESET 置为有效所需的最短时间为20us。
有关计时、请参阅下面的主题。 我们没有具体的时序、因此数据表中未概述该时序。 唯一的要求是所有直流电源必须在释放 nRESET 之前保持稳定、只要满足此要求、器件就应正确上电。
(10) IWR6843:SOP 引脚至 nRESET 的设置和保持时间要求是什么? -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛
此致、
Adrian
一旦复位信号超过~1.7V、就会处理复位。 这是当 SOP 状态被锁存并且器件将开始唤醒(BGAP 上升且 XTAL 振荡开始)时的情况。 BGAP 电压升高后、有一个内部振荡器用于唤醒序列发生器时序、该振荡器将启动外部振荡器和各种子系统。 引导加载程序启动之前、该流程的总时间为~8ms、全部在内部处理、不需要用户提供任何输入。 启动应用程序所需的时间取决于图像大小、校准设置等
此致、
Adrian