This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:有关 awr1843aop 复位的查询

Guru**** 2455850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1504687/awr1843aop-inquiry-regarding-awr1843aop-reset

器件型号:AWR1843AOP

工具/软件:

请提供有关复位时序的确切数字。

数据表仅包含抽象图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您能否在此处提及您要查找的具体详细信息?

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我介绍一个提到复位运行时间的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    将 nRESET 保持在低电平以将 RESET 置为有效所需的最短时间为20us。

    有关计时、请参阅下面的主题。 我们没有具体的时序、因此数据表中未概述该时序。 唯一的要求是所有直流电源必须在释放 nRESET 之前保持稳定、只要满足此要求、器件就应正确上电。

    (10) IWR6843:SOP 引脚至 nRESET 的设置和保持时间要求是什么? -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当链路中的复位时间表定义为8ms 时、它意味着什么? 我想知道的是从输入复位信号到处理复位的总时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦复位信号超过~1.7V、就会处理复位。 这是当 SOP 状态被锁存并且器件将开始唤醒(BGAP 上升且 XTAL 振荡开始)时的情况。 BGAP 电压升高后、有一个内部振荡器用于唤醒序列发生器时序、该振荡器将启动外部振荡器和各种子系统。 引导加载程序启动之前、该流程的总时间为~8ms、全部在内部处理、不需要用户提供任何输入。 启动应用程序所需的时间取决于图像大小、校准设置等

    此致、

    Adrian