This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022:对 HDC3022机制设计有疑问

Guru**** 2427930 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523496/hdc3022-questions-about-the-hdc3022-mechanism-design

器件型号:HDC3022

工具/软件:

您好的团队、

HDC3022能否完全盖住外壳、仅让顶部区域暴露?

是否有任何建议的钻孔方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、HDC3022绝对可以与器件周围的外壳配合使用、只要该外壳不直接接触 HDC3022即可。 我们希望外壳和传感器之间留出空气空间、以便气流并消除紧密安装的外壳可能产生的任何物理应力。 您的想法是这样、还是一个更加开放的外壳、传感器和墙壁之间有足够的空气空间?

    外壳的关键目标是确保通风良好、以便 PCB 的热量不会滞留在内部、并且外部环境空气会被传感器捕捉、而温度/RH 不会发生变化。

    本应用手册将提供一些需要考虑的不同设计: 优化湿度传感器的布局和布线

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    还可以吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    传感器是否仍暴露在此处的空气中? 我们所看的主要方面是有另一个板覆盖它,还是被压在墙上? 但如果不是这种情况、并且传感器可以通过侧面的此框接触到环境气流、则没问题。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    谢谢