This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:辐射方向图

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523018/iwrl6432aop-radiation-pattern

器件型号:IWRL6432AOP

工具/软件:

0度 FOV 是否 位于垂直于器件顶部表面的中心。

我们必须如何安装器件。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahalakshmi:

    您能详细解释一下这个应用吗?

    IWRL6432AOP 数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iwrl6432aop.pdf)第7.13节"天线辐射方向图"描绘了随方位角和仰角变化的辐射方向图。 结果将归一化为视轴、通过查看它们、我们可以根据应用要求考虑天线位置。

    理想情况下、视轴(0度 FOV)被视为位于 垂直于 IWRL6432AOP 器件顶部表面的中心。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。

    我负责接近传感应用。

    由于虚拟天线阵列具有不同的图案、而不是方形或矩形尺寸、因此我很困惑

    大约是0度 FOV 或视轴将位于器件表面的位置。、

    我从您的回复中了解到、FOV 的中心位于器件顶部表面的中心。

    如果我们使用2TX 和3RX 天线、则 IWRL6432AOP 可以考虑多大的角分辨率。

    我们是否可以采取、角度分辨率=2/(2*3)或

    方位角和仰角分辨率对天线进行分区

    (方位角分辨率为2/NTX)、仰角分辨率为2/Nrx、

    请阐明此器件的角度分辨率。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahalakshmi,  

    上面随附了 IWRL6432AOP 的虚拟天线阵列。 它在方位平面中有4个元件、在仰角平面中有2个元件。 因此、在方位平面中、它将提供2/4 * 180/PI =~28度的角分辨率、在仰角中、它将提供58度。

    您可以在雷达工具箱中查看、了解有关虚拟天线阵列的更多详细信息以及其他详细信息: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AX3tKOzzaII2km8208OgmA__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST  

    谢谢、  

    Swarnendu