工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
今天的问候!
我是 Akil Kumar。 H 来自 UCAM Pvt Ltd.的 Nimble Electric 部门的 EM-Design 团队 我们定制设计、制造和验证 PMBLDC/PMSM 电机。
我们目前使用 DRV5013ADQLPG 封装传感器来提供其中一个电机的霍尔反馈。
最近、我们收到了客户的投诉:当电机以10-12转/分的转速旋转时、他们没有从大厅获得信号/反馈;他们只在这种特定的低速时面临问题。 如果以100-1000rpm 的转速旋转、它们可以正确地从霍尔传感器获得反馈。
这是一个我们到目前为止还没有遇到的典型问题。 根据我们的理解、反馈仅取决于2个参数:一个是反馈电路的输入电压、第二个是传感器表面空气间隙/BR 值中的 Br 值。 请告知我们、在受控环境和温度下、是否有任何其他因素影响传感器反馈。
我们请您解决相关问题、并为我们提供解决方案、以便解决该问题。
此致、
Akil Kumar H
电话:080-40744734
Mob :+91-7846021264
R&D-Nimble Electric
UCAM PVT.Ltd 的一个部门
A-11/12,1st stage 1st cross
Peenya Industrial Area.
Bengaluru- 560058
印度卡纳塔克。
www.nimbleelectric.com
www.ucamind.com