This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5013:DRV5013ADQLPG -在较低速度下不工作

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523112/drv5013-drv5013adqlpg-not-working-at-lower-speeds

器件型号:DRV5013

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

今天的问候!

我是 Akil Kumar。 H 来自 UCAM Pvt Ltd.的 Nimble Electric 部门的 EM-Design 团队 我们定制设计、制造和验证 PMBLDC/PMSM 电机。

我们目前使用 DRV5013ADQLPG 封装传感器来提供其中一个电机的霍尔反馈。

最近、我们收到了客户的投诉:当电机以10-12转/分的转速旋转时、他们没有从大厅获得信号/反馈;他们只在这种特定的低速时面临问题。 如果以100-1000rpm 的转速旋转、它们可以正确地从霍尔传感器获得反馈。

这是一个我们到目前为止还没有遇到的典型问题。 根据我们的理解、反馈仅取决于2个参数:一个是反馈电路的输入电压、第二个是传感器表面空气间隙/BR 值中的 Br 值。 请告知我们、在受控环境和温度下、是否有任何其他因素影响传感器反馈。

我们请您解决相关问题、并为我们提供解决方案、以便解决该问题。

此致、

   Akil Kumar H

电话:080-40744734
Mob :+91-7846021264

R&D-Nimble Electric
UCAM PVT.Ltd 的一个部门
A-11/12,1st stage 1st cross
Peenya Industrial Area.
Bengaluru- 560058
印度卡纳塔克。
www.nimbleelectric.com
www.ucamind.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akil、

    在10-12 rpm 转速下、器件是否永远不会切换状态?  还是间歇性和随机切换? 客户在进行评估时、DRV5013和电机驱动器之间的反馈环路是否未使用、以便 DRV5013和电机驱动器的性能得以隔离?  您是否能够在从工作到不工作的过渡点提供 VCC 和 OUT 的示波器捕获?  如果可能、如果能够捕获电机驱动器输出、它也可能有所帮助。  如果一个示波器上没有足够的通道、可能有一种方法可以触发和同步另一个示波器。  您能否提供器件顶部的图片、可能还有发货标签?  您在多少台设备上观察到此情况?

    基本正确、VCC 和电机磁场基本上都应影响器件。 但是、如果附近有另一个磁源、也可能影响器件输出。