This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:关于 IWR6843ISK-ODS 固件兼容性的模块

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1519863/iwr6843isk-ods-regarding-firmware-compatibility-for-iwr6843isk-ods

部件号:IWR6843ISK-ODS
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK

工具/软件:

您好、

我有一个 IWR6843ISK-ODS 雷达模块。 我还使用 IWR6843ISK。  

是否可以将 IWR6843ISK-ODS 使用 IWR6843ISK 固件(远距离人员检测)?

我已经在 IWR6843ISK 固件 (远距离人员检测)中集成了 CAN 协议、在 IWR6843ISK-ODS 中的工作方式是否类似? 此外、您是否有面向 IWR6843ISK-ODS 的任何测试计划或结果、如果是、您能否分享文档或链接?

谢谢、
Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    该固件在技术上兼容、但您需要调整天线几何结构、才能使其在 ODS 板上正常工作。  不过、这有点困难、因为天线方向图在 ISK 演示中进行了硬编码、而在 ODS 演示中可定制。  最好在 ODS 演示中重新实现此目的、而不是尝试修改天线几何形状。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    感谢您的答复。

    由于固件是兼容的、但天线几何结构不同、在 IWR6843ISK-ODS 模块上运行 IWR6843ISK 固件有什么影响?

    考虑到不同的天线几何形状、是否只修改配置文件就足够了? 具体来说、我是否可以在保留为 IWR6843ISK 构建的固件的同时使用 ODS 演示中的配置文件?

    谢谢、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    要考虑不同的天线几何形状、是否只需修改配置文件即可? 具体来说、我是否可以在保留为 IWR6843ISK 构建的固件的同时使用 ODS 演示中的配置文件?

    很遗憾、这是不可能的。  ISK 软件中的天线几何结构在 SW 中进行了硬编码、很难更改。  即使在 ODS 工程中、天线几何形状也是 SW 的一部分、但会发生更改、因为它存储在不同的文件中。  

    由于固件是兼容的、但天线几何结构不同、在 IWR6843ISK-ODS 模块上运行 IWR6843ISK 固件有什么影响?

    如果天线几何形状不正确、您从演示中获得的点云/其他数据也将不正确。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    不幸的是、这是不可能的。  ISK 软件中的天线几何结构在 SW 中进行了硬编码、很难更改。  即使在 ODS 工程中、天线几何形状也是 SW 的一部分、但会发生更改、因为它存储在不同的文件中。  [/报价]

    在软件本身中进行硬编码在雷达实验室工程的固件中是什么意思? 它是一个采用硬编码配置的 cli.c 文件吗?

    谢谢、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj。

    它不是;我相信它是在 rfparser 和对象检测本身内完成的。  在此实现中、处理过程会考虑特定的天线几何形状。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我应该将哪个实验工程用于 IWR6843ISK-ODS? 或者、您能否为我的应用建议最合适的实验室工程? 我正在研究避障系统。 我正在无人机系统(UAS)上安装雷达模块。 我想检测电源线、人类、树、树枝等障碍物、比如将雷达放置在 UAS 顶部的物体、以便在起飞时检测颠倒障碍物。 所需的检测距离、最远可达30-40米。  

    我已经将 CAN 集成到 LRPD 项目中、那么我是否需要将其集成到 IWR6843ISK-ODS 实验项目中?

    谢谢、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    LRPD 演示针对 ISK 器件进行了优化;将其移植到 ODS 可能不会带来任何性能优势、使用 ISK 板朝下可能会更好。  ODS 板通常更适合架空安装、但它没有像 ISK 板那样针对更远的距离进行优化、因此 ISK 可能仍然是最佳选择。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    是的、您是对的。 我们还观察到这个 ISK 优于 ODS。 ODS 可提供的最大距离是多少? 我们应该使用哪个实验室项目来使 ODS 在规定的最大范围内工作?

    我们仅在 UAS 之上使用 ODS 来检测高架障碍物、使用 ISK 进行远距离检测。

    谢谢、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj。

    我们可以从 ODS 获得的最大范围是多少? 我们应该使用哪个实验室项目来使 ODS 在其定义的最大范围内工作?

    这将取决于您如何配置线性调频脉冲和您使用的软件;我将从 ODS EVM 的开箱即用演示开始、并根据您的配置参数评估其距离。

    我们仅在 UAS 之上使用 ODS 来检测高架障碍物和 ISK、我们用于远距离检测。

    如果您不需要远距离来设置高架障碍物、则可以开箱即用、即可用于 SDK 中的 ODS EVM。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我也需要在 CAN 总线上输出数据。 因此、我需要集成 CAN 实现开箱即用演示、或者是否有任何已经专门为 IWR6843ISK-ODS 实施的实验室工程?

    谢谢、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj。

    您是否查看过 雷达工具箱上的 CAN 集成指南?  它展示了如何为 AOP 工程添加 CAN、该工程应与 SDK 中的 ODS 工程非常相似。

    此致、

    Santosh