请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCA1000EVM 主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK、
工具/软件:
过去、当我的 DCA1000运行时、DCA1000上的一排灯将在加电后全部亮起。 大约3到5秒钟后、其他指示灯将熄灭、仅电源指示灯保持亮起。
一旦接通电源、连接到 DCA1000的雷达 IWR6843ISK 将微弱地点亮部分灯。
但现在、为 DCA1000上电后、我的电路板只会点亮电源指示灯、但其他指示灯都不亮。 即使连接到的雷达灯也不会亮起。
我也无法使用前面的方法与 DCA1000建立通信。
DCA1000EVM CLI_Control FPGA DCA1000。json
FPGA 配置:
超时错误! 系统已断开连接
这是否意味着 DCA1000已损坏?