This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM 上的指示灯在上电后出现故障。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523380/dca1000evm-the-indicator-light-on-the-dca1000evm-malfunctioned-after-power-on

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK

工具/软件:

过去、当我的 DCA1000运行时、DCA1000上的一排灯将在加电后全部亮起。 大约3到5秒钟后、其他指示灯将熄灭、仅电源指示灯保持亮起。

一旦接通电源、连接到 DCA1000的雷达 IWR6843ISK 将微弱地点亮部分灯。

但现在、为 DCA1000上电后、我的电路板只会点亮电源指示灯、但其他指示灯都不亮。 即使连接到的雷达灯也不会亮起。

我也无法使用前面的方法与 DCA1000建立通信。

DCA1000EVM CLI_Control FPGA DCA1000。json

FPGA 配置:
超时错误! 系统已断开连接

这是否意味着 DCA1000已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的照明状态和雷达配置。 我的 DCA1000已连接到雷达、但我的雷达根本没有响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    看起来您已经打开了有关此问题的多个线程。 您想进一步了解哪一项?

    此致