Thread 中讨论的其他器件:TMAG5273、TMAG5170、 TMAG3001
工具/软件:
我希望获得一个霍尔效应传感器、它可以检测不同位置(不仅仅是垂直于传感器)的多个磁体的组合。 请参阅随附的简要示意图、其中描述了该应用。
是否可以使用单个霍尔效应传感器、根据测得的总磁场强度来检测多个磁体的不同组合是否处于特定位置? 例如、根据图表、我希望跟踪的一些场景包括:
- 存在 MAG A、不存在 MAG B 和 MAG C
- 存在 MAG B 和 MAG C、不存在 MAG A
- 存在 MAG C、不存在 MAG A 和 MAG B
灵敏度也是一个问题、因为某些磁体可能与霍尔效应传感器相对较远、或位于图纸中所示的材料层后面。 磁体的表面磁场均约为4000高斯、但某些磁场在最终设计中可能会发生变化。 电流消耗是另一个考虑因素–理想情况下传感器为低功耗或具有低功耗模式。
通过一些初步研究、我找到了 TMAG5170-Q1、 TMAG5273和 TMAG5173-Q1。 如果有任何传感器可用于此应用、或者您有任何问题、敬请告知。