This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5173-Q1:3D 霍尔效应传感器应用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170, TMAG5273, TMAG3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1522934/tmag5173-q1-3d-hall-effect-sensor-application

器件型号:TMAG5173-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TMAG5273、TMAG5170、 TMAG3001

工具/软件:

我希望获得一个霍尔效应传感器、它可以检测不同位置(不仅仅是垂直于传感器)的多个磁体的组合。 请参阅随附的简要示意图、其中描述了该应用。

是否可以使用单个霍尔效应传感器、根据测得的总磁场强度来检测多个磁体的不同组合是否处于特定位置? 例如、根据图表、我希望跟踪的一些场景包括:

  1. 存在 MAG A、不存在 MAG B 和 MAG C
  2. 存在 MAG B 和 MAG C、不存在 MAG A
  3. 存在 MAG C、不存在 MAG A 和 MAG B

灵敏度也是一个问题、因为某些磁体可能与霍尔效应传感器相对较远、或位于图纸中所示的材料层后面。 磁体的表面磁场均约为4000高斯、但某些磁场在最终设计中可能会发生变化。 电流消耗是另一个考虑因素–理想情况下传感器为低功耗或具有低功耗模式。

通过一些初步研究、我找到了 TMAG5170-Q1TMAG5273TMAG5173-Q1。 如果有任何传感器可用于此应用、或者您有任何问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas、

    3D 霍尔效应传感器将检测传感器位置的复合磁场。  当这三个磁体彼此靠近时、它们的磁场将相互作用、如果两种情况提供独特的磁场条件、您可以根据观察结果做出系统级决策。 TMAG5170、TMAG5173、TMAG5273和 TMAG3001都是3D 传感器、可能需要考虑到您的尝试。

    通过观察 Mag A 和 Mag C 的范围可以发现、它们似乎足够接近大多数磁体尺寸的可测量输入。  磁场强度将取决于磁体的尺寸、材料和等级。  但是、对于所有磁体、磁场随着范围的扩大而呈指数级缩小。  MAG B 的范围为10cm、因此除非磁体更靠近、否则我预计看到的可测量磁场很小。

    谢谢、

    Scott