This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:使用 CCS20.1导入 RTI 演示问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1518182/awrl6844-use-ccs20-1-import-rti-demo-issue

器件型号:AWRL6844

工具/软件:

软件: mmwave_L_sdk_06_00_04_01

IDE:CCS20.1.1

尊敬的专家:

我的操作过程如下:
1.使用 CCS20.1.1导入工程 C:\ti\MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01\mmwave_l_sdk_06_00_04_01\examples\drivers\rti
2.在example.syscfg项目文件中添加 WDT 函数。
3、重建。 T
将报告以下错误:

[40]C:/ti/MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01/mmwave_l_sdk_06_00_04_01/source:drivers/watchdog/V0/watchdog_RTI.h:142:39: 错误:使用未声明的标识符"CSL_APP_RTI_RTIWWDSIZECTRL_WWDSIZE_100%"
[41] 142 | Watchdog_window_100_percent = CSL_APP_RTI_RTIWWDIZECTRL_WWDSIZE_100_percent、/**<窗口大小为100%*/
[42]|^
[43]C:/ti/MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01/mmwave_l_sdk_06_00_04_01/source:drivers/watchdog/V0/watchdog_RTI.h:143:39: 错误:使用未声明的标识符"CSL_APP_RTI_RTIWWDSIZECTRL_WWDSIZE_50_percy"
[44] 143 | Watchdog_window_50_percent = CSL_APP_RTI_RTIWWDIZECTRL_WWDSIZE_50_percent、/**<窗口大小为50%*/
[45]|^
[46]C:/ti/MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01/mmwave_l_sdk_06_00_04_01/source;drivers/watchdog/V0/watchdog_RTI.h:144:39: 错误:使用未声明的标识符"CSL_APP_RTI_RTIWWDSIZECTRL_WWDSIZE_25_PERCENT"
[47] 144 | Watchdog_window_25_percent = CSL_APP_RTI_RTIWWDIZECTRL_WWDSIZE_25_percent、/**<窗口大小为25%*/
[48]|^
[49]C:/ti/MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01/mmwave_l_sdk_06_00_04_01/source:drivers/watchdog/V0/watchdog_RTI.h:145:39: 错误:使用未声明的标识符"CSL_APP_RTI_RTIWWDSIZECTRL_WWDSIZE_12_5_percent"
[50] 145 | WATCHDOG_WINDOW_12_5_PERCENT = CSL_APP_RTI_RTIWWDSIZECTRL_WWDSIZE_12_5_percent、/**<窗口大小为12.5%*/
[51]|^
[52]C:/ti/MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01/mmwave_l_sdk_06_00_04_01/source;drivers/watchdog/V0/watchdog_RTI.h:146:39: 错误:使用未声明的标识符"CSL_APP_RTI_RTIWWDSIZECTRL_WWDSIZE_6_25%"
[53] 146 | WATCHDOG_WINDOW_6_25%%= CSL_APP_RTI_RTIWWDSIZECTRL_WWDSIZE_6_25_percent、/**<窗口大小为6.25%*/
[54]|^
[55]C:/ti/MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01/mmwave_l_sdk_06_00_04_01/source:drivers/watchdog/V0/watchdog_RTI.h:147:39: 错误:使用未声明的标识符"CSL_APP_RTI_RTIWWDSIZECTRL_WWDSIZE_3_125_percent"
[56] 147 | Watchdog_window_3_125_percent = CSL_APP_RTI_RTIWWDSIZECTRL_WWDSIZE_3_125_percent /**<窗口大小为3.125%*/
[57]|^
[58]6个错误

实际上、定义相关宏的头文件已经包含在内、但仍会出现未声明标识符的错误。

我的问题是、我应该如何解决这个问题?

谢谢您、

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rick、

    感谢您就此编译问题联系我们。 请给我一两天时间来研究这个问题。

    感谢您的耐心、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristien:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rick、

    很抱歉耽误你的时间。 我们能够确定这是由 cslr_app_rti.h 和  cslr_rti.h 的头保护装置 相同导致的-即两者都设置为 CSLR_APP_RTI_H_。 您可以手动将 cslr_app_rti.h 更改为其自己唯一的割台护罩CSLR_APP_RTI_WD_H_、如。 您也可能遇到CSL_app_rtiRegs, 的重新定义错误、因此您也可以为其指定唯一的名称。 实施上述更改后、您应该能够使用 WDT 重新编译 RTI 示例。

    此问题 已报告为错误、将在将来的版本中修复。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Kristien