This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:在不使用 mmWave Studio 的情况下从 IWR6843ISK 获取原始 ADC 数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1511273/iwr6843isk-acquiring-raw-adc-data-from-iwr6843isk-without-using-mmwave-studio

部件号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

工具/软件:

您好:

我当前正在使用 IWR6843ISK 毫米波雷达传感器 定制 DCA1000设置(基于 Zynq FPGA) 。 我想 在不使用 mmWave Studio 2.1.1.0的情况下采集原始 ADC 数据

通过分析、我确认 mmWave Studio 可以在以下路径上配置 IWR6843ISK 参数:

mmWave Studio→USB→FTDI→SPI→IWR6843ISK

在我们的定制系统中、我们计划绕过 mmWave Studio 并直接配置雷达器件本身。

我有几个问题可以帮助我们实现这一目标:

  • 1.基于 CLI 的原始数据采集项目建议

    • 您能否推荐一个合适的固件工程(例如out_of_box_6843_isk_mss或任何其他工程)、让我们能够在不依靠 mmWave Studio 的情况下配置 IWR6843ISK 并收集原始 ADC 数据?

  • 2. SPI 配置协议详细信息

    • 您能否提供有关 mmWave Studio 用于配置 IWR6843ISK 的 SPI 命令协议的文档或详细信息?

    • 具体来说、我们需要知道如何通过 SPI 或 UART 设置雷达参数、如线性调频脉冲剖面、帧配置等。

  • 3.配置基于文件的 CLI 配置和原始数据访问

    • 可以使用来配置 IWR6843ISK CLI 命令接口(通过 UART) 然后采集 原始 ADC 数据 使用我们的 FPGA 板通过 LVDS 进行通信?

    • 如果是、您能否提供一个示例 CFG 文件并列出sensorStartadcCfg启用原始数据输出所需的命令(例如、、等)?

我们的目标是完全自动进行传感器控制和数据采集、而无需使用 mmWave Studio 或默认的 DCA1000EVM。

提前感谢您的支持。

此致、
金在勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我看看,几天后回到你身边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您可以开始开箱即用演示。 可通过配置文件设置雷达参数、该文件通过 UART 发送到器件。

    对于 SPI、您可以开始使用 SDK 中的驱动程序代码作为参考、然后立即开始使用。

    此致