主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM
工具/软件:
您好:
我当前正在使用 IWR6843ISK 毫米波雷达传感器 定制 DCA1000设置(基于 Zynq FPGA) 。 我想 在不使用 mmWave Studio 2.1.1.0的情况下采集原始 ADC 数据 。
通过分析、我确认 mmWave Studio 可以在以下路径上配置 IWR6843ISK 参数:
mmWave Studio→USB→FTDI→SPI→IWR6843ISK
在我们的定制系统中、我们计划绕过 mmWave Studio 并直接配置雷达器件本身。
我有几个问题可以帮助我们实现这一目标:
-
1.基于 CLI 的原始数据采集项目建议
-
您能否推荐一个合适的固件工程(例如
out_of_box_6843_isk_mss或任何其他工程)、让我们能够在不依靠 mmWave Studio 的情况下配置 IWR6843ISK 并收集原始 ADC 数据?
-
-
2. SPI 配置协议详细信息
-
您能否提供有关 mmWave Studio 用于配置 IWR6843ISK 的 SPI 命令协议的文档或详细信息?
-
具体来说、我们需要知道如何通过 SPI 或 UART 设置雷达参数、如线性调频脉冲剖面、帧配置等。
-
-
3.配置基于文件的 CLI 配置和原始数据访问
-
可以使用来配置 IWR6843ISK CLI 命令接口(通过 UART) 然后采集 原始 ADC 数据 使用我们的 FPGA 板通过 LVDS 进行通信?
-
如果是、您能否提供一个示例 CFG 文件并列出
sensorStartadcCfg启用原始数据输出所需的命令(例如、、等)?
-
我们的目标是完全自动进行传感器控制和数据采集、而无需使用 mmWave Studio 或默认的 DCA1000EVM。
提前感谢您的支持。
此致、
金在勋